This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:用于60V 的平缓钳位浪涌保护器

Guru**** 2763345 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3300, MCT8329A, TVS1800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410349/tvs3300-flat-clamp-surge-protector-for-60v

器件型号:TVS3300
主题中讨论的其他器件: MCT8329ATVS1800

工具与软件:

您好!

我需要具有60V 平缓钳位的器件、类似于 TVS3300、但适用于60V 和大约30A。

我 的裕度可以为58-62V。

您能否建议最简单的电路(元件尽可能少)来制造基于 TI 器件的那种电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您要保护的线路的标称工作电压是多少?  

    只是为了确认我是否理解正确、您需要将瞬态钳位到58-62V、以保持低于受保护 IC 下游的绝对最大额定值。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标称电压为50V。

    某些元件的最大绝对电压为65V、如 MCT8329A。

    因此我的裕度很小。

    在理想情况下、我需要钳位到大约60V。

    系统 由 LiPol Battery 50、2V 供电、因此电池会自行钳位、但我希望提供保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我们提供的理想解决方案是 串联 TVS3300 + TVS1800、可实现51V 的工作电压。

    根据您要防止的瞬态、此配置应该能够实现低于65V 的钳位。

    钳位电压将是两个 串联 TVS 二极管的钳位电压之和。 根据 IEC 61000-4-5 8/20us 最大浪涌电流规格的钳位电压、这将为23.7 + 38V = 61.7V。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    "谢谢、我不认为可以将它们串联在一起、这是我的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    是的、您可以堆叠二极管以实现所需的工作电压。 如果该解决方案最终能够在您的设计中正常工作、请告诉我!

    此致、

    Sebastian