This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145EVM:在正常模式下设置评估板期间出现问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145EVM, TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413058/tcan1145evm-issue-during-set-up-evaluation-board-in-normal-mode

器件型号:TCAN1145EVM
主题中讨论的其他器件: TCAN1145-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

最近、我和我的团队开始为我们的新项目使用 TCAN1145-Q1、因此我们首先购买了一个 TCAN1145EVM 板进行评估。

设置:

  1. 使用 TI Web GUI 控制 EVM (是否首选离线工具和此 Web 工具?)
  2. 通过5V USB 端口为电路板供电。
  3. VBAT/VSUP 由5V J2接头供电。
  4. VCC 由5V J2接头供电。
  5. 短接 J2引脚3和4时、VIO 由3.3V 电源供电。
  6. S7 DIP 开关引脚1至4设置为开启以将 TI 控制器 SPI 连接到收发器、引脚5和6保持关闭以连接外部 CAN 控制器。
  7. J1引脚3和5 分别连接到外部 CAN 控制器 RXD 和 TXD  
  8. J5短接以提供120Ohm 端接。
  9. J4 DSUB9连接到 PCAN 转 USB 器件。

程序和问题:

上电5V USB 和 GUI 会显示连接了一个 TCAN1145-Q1器件。

按"Clear interrupt"并启动设备

此步骤有时、器件会立即进入睡眠模式、无法唤醒至待机模式、也无法快速切换到待机/正常模式、然后立即睡眠。 你知道这可能是什么原因?

正常模式下且未  通过 DSUB9连接到任何其他 CAN 器件时、CANH CAN CANL 至 GND 上的电压测量值为0V、这不是预期的2.5V?

当 TXD 波形信号施加到收发器时、总线和 RXD 引脚上没有反应。

所有 SPI 命令仍然能够读取或写入收发器、但有时在积极处理 GUI 后、SPI 将处于非活动状态(即使每1秒自动读取一次也处于打开状态)。

您能否检查设置以查看它是否足够? 此外、是否会预期到芯片的行为?

此致、

Phuoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phuoc:

    感谢您在 E2E 上分享您的问题。  

    Unknown 说:
    离线和此 web 工具之间是否有偏好?

    此工具的两个版本将具有相同的功能。 利用该 Web 工具、可在任何计算机上轻松访问 GUI、而无需下载任何软件。  

    Unknown 说:
    ]此步骤有时设备会立即进入睡眠模式、无法唤醒至待机模式、也无法快速切换至待机/正常模式、然后立即进入睡眠模式。 您知道此处的原因是什么吗?

    该器件具有睡眠唤醒错误(SWE)计时器、用于在检测到长时间不活动(~4分钟)时将收发器置于睡眠模式。 请确保在 Vsup 初始上电后的4分钟内将设备切换到正常模式。  

    [报价 userid="622981" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413058/tcan1145evm-issue-during-set-up-evaluation-board-in-normal-mode "]在正常模式下并且未  通过 DSUB9连接至任何其它 CAN 设备时、CANH CAN CANL 至 GND 上的电压测量值为0V、该值并不符合预期?[/QUOT]

    此 EVM 未包含 CAN 控制器、因此需要将另一个器件连接到收发器的 TXD 和 RXD 引脚、以便连接到其他 CAN 节点并驱动 CAN 数据。 在正常模式下、CAN 总线应偏置到2.5V。 如果 CAN 总线空闲、可在其他模式下关闭此偏置。 请确保收发器处于正确的模式。 请记住 SWE 计时器。 我建议定期清除器件中断、以便防止自动超时进入睡眠模式。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott