This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:预偏置启动

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412904/tcan1146-q1-pre-biased-start-up

器件型号:TCAN1146-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

1. Vcc 和 Vio 是否需要预偏置启动?  

2.当我通过 SPI 向 TCAN1146-Q1发送睡眠命令时、是否可以在 TCAN1146-Q1进入睡眠模式之前关闭 VIO 和 VCC 电源? (例如:INH 在发送 SLEEP 命令后未启动)  

Attarcsd,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信治:

    此器件没有 Vc/Vio 的上电序列要求。  

    如果 Vcc/Vio 在器件有时间进入睡眠模式之前低于其欠压阈值、则可能会对中断寄存器产生意外影响(可能会设置欠压标志)和局部联网配置(可能会清除 SW_EN)。 建议等待 tMODE_NOM_SLP (200us)、或直到 INH 信号在 Vcc 和 Vio 或移除之前关闭。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott