请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412901/tcan1146-q1-vsup-vcc
器件型号:TCAN1146-Q1工具与软件:
嗨、团队:
我计划使用 Vsup=4.95V、Vcc=5.225V、这意味着 Vsup<Vcc。
Vsup 和 Vcc 之间的电压差是否有任何限制?
此致、