This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2860370 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810EVM, DS250DF230EVM, DS250DF410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1408788/ds250df230evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:DS250DF230EVM
主题中讨论的其他器件: DS250DF410EVM、DS280DF810EVM

工具与软件:

你(们)好

您能否确认 DS250DF230EVM 已进行 CE 标记?

如果"是"、请提供 CE/EU 符合性声明。 我无法在 T. I 网站。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很遗憾、该特定 EVM 未经过 CE 标记。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于该商品没有 CE 标志、我理解这意味着该商品不适合在欧盟和英国市场投放。

    请确认这是正确的。

    或者、如果该产品以某种方式超出 CE 标志要求的范围、请进行说明。

    提前感谢您的快速响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我认为 DS250DF230EVM 从未获得 CE 认证。 我不认为有任何特定的原因会导致 EVM 无法满足 CE 标识要求、因此资格从未被检查过。

    请注意、DS250DF410EVM 和 DS280DF810EVM 等类似的 EVM 确实有 CE 标识。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、这没有回答我的问题、您可能需要与我们的合规团队联系以帮助回应。

    当产品在一个(或多个)要求 CE 的 CE 指令范围内时、它必须带有 CE 标记、并且具有制造商提供的 CE/EU DOC (即 T. i)、以便适合投放到 CE/EU 市场。

    您指出  DS250DF230EVM 未经过 CE 标记、因此存在两种可能的情况:

    要么产品在某种程度上超出 CE 的范围-如果是这种情况下,我们将需要 T. 我将解释此产品为何不需要 CE 才能适合欧盟市场。 正如你所指出的、其他类似的产品是在 CE 的范围内、所以我们需要了解为何不需要 CE。

    或者;

    它属于 CE 的范围、不豁免 CE、并且由于它目前不是 CE、因此不适合投放到欧盟市场。 该产品需要具有 CE 标志、并具有 CE/EU DOC、以适合投放到欧盟市场。

    如果我们在第二种情况下、但产品可能符合 CE 要求、则 T.I.需要应用 CE 标志并绘制 CE/EU DOC、以使该产品适合投放到欧盟市场。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    第二种情况是正确的。 DS250DF230EVM 在 CE 范围内、但目前不在 CE 范围内。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否说 它属于 CE 的范围、不豁免 CE、并且由于它目前不是 CE、因此不适合投放到欧盟市场?

    我只是想确保我正确理解您的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的、正确。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Will T. 我从事该产品的 CE 工作、或者说 T. 我从现在起阻止向欧盟市场提供此产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们 确实希望对 DS250DF230EVM CE 进行标记、但我们没有在不久的将来完成该操作的计划。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供的信息。 什么是 T. 在此期间、我正在防止将此产品(无 CE 标志)投放到欧盟市场?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    TI 并未积极阻止此产品通过 CE 标志认证。 仅当 EVM 发布时、没有遵循鉴定流程。 目前、我们还有其他优先事项限制了我们完成资格认证所需的带宽。

    此致!

    卢卡斯