This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9621

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412993/tusb9261-tusb9621

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

您好!

我们的 SoC 使用 USB 3.0集线器连接到 TUSB9621、以实现 USB 3.0到 SATA 的转换。 但是、SOC 无法检测到硬盘并怀疑 TUSB9621无法正常工作。 您能帮助解决此问题吗? 谢谢!

您能否帮助查看随附的原理图以确保其正确无误?

编程人员烧录 SPI 闪存、然后将其粘贴到电路板上。 固件名为 TUSB926x_fw-v0.99_u1u_2 enabled.bin

TUSB9621串行端口没有日志打印功能。 波特率是多少?

TUSB9621复位至高电平、40MHz 时钟正常、TUSB9621引脚2 PWM0连接 LED 始终亮起

e2e.ti.com/.../8231.USB-to-SATA.pdf

Tony