主题中讨论的其他器件:TCAN4550、
工具与软件:
您好!
作为上一个问题的后续行动、我们将从小型 RISC-V 处理器中生成时钟、我们希望知道该时钟对于 TCAN4551是否足够。
系统摘要:
- 我们计划在16MHz 处运行 SPI (我们的 SoC 将运行 SPI 的速度最快)。
- 我们计划以125Kbps 的速度运行 CAN 总线。
- 由于支持1.8V 电压、我们现在使用的是 TCAN4551而不是 TCAN4550。
下面是我们当前生成的时钟的示波器轨迹:

您可以看到、时钟有一些抖动、可以看到21.05MHz 处的最小值和21.98MHz 处的最大值。 占空比在48.30%和49.50%之间波动。 我们正在努力尽可能减少抖动、但不知道我们是否可以做得更好。
该时钟是否足以满足 CAN 速度为125Kbps 时的 TCAN 4551?
谢谢!
Sandra