This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:TUSB211AIRWBR (QF891CD)

Guru**** 2927540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412947/tusb211a-tusb211airwbr-qf891cd

器件型号:TUSB211A

工具与软件:

您好!

您能否查看下面中提出的问题并提供建议?

PN#TUSB211AIRWBR

数据表第16页
可以帮助咨询德州仪器(TI)团队。
它必须遵循第16页中的布局示例并将引脚1短接至8、2短接至7
Q1)其必须遵循示例布局来短接引脚
Q2)如果不将其作为示例布局进行短接、该怎么办

谢谢。

平地机、

Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    是的、必须将这些引脚短接。 TUSB211A 不通过器件携带信号。 相反、它可以放置在 USB2布线上、并在 USB2 HS 信号在其下方通过时被动地对其进行升压。 如果这些引脚未按照布局示例进行短路、则 USB2布线将断开。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan