主题中讨论的其他器件:、 TUSB8041
工具与软件:
我将 USB2.0和 USB3.0资源连接到 TUSB8020B 的上行端口。
(USB2.0使用 ULPI 收发器 USB3320C 进行连接。)
在这种情况下、不会建立 USB2.0通信、因此我想要一些建议。
当系统和集线器在连接 USB2.0器件的情况下启动时为① μ s。
②当上行端口的 USB3.0资源被禁用、只有 USB2.0被启用时。
(启用上行端口的 USB3.0资源)
当启动集线器后连接 USB2.0器件时为③ μ s。
④当集线器开始连接 USB2.0器件并建立通信时、拔下 USB2.0器件并重新插入。
这个电路跟参考电路完全一样、我觉得没有问题、只有 GRSTZ 是不同的。 (在参考电路中、只添加了一个1uF 的电容器。)
在硬件上电并由处理器进行复位(5毫秒)后、我的电路接收上电复位(100毫秒或更长时间)的与、并将其连接到 GRSTZ。
换句话说、在释放100毫秒上电复位后、处理器生成一个5毫秒复位脉冲。
这是否可能导致问题?
USB 3.0工作正常。
如果 USB2.0不工作、则在上行或下行侧都不会观察到 USB2.0通信波形(D+和 D-)。
由于 FS 2.0器件为 HS/USB2.0、因此连接后 D+将为高电平、D-将立即为低电平。
此问题可能与以下主题类似:"TUSB8020B-Q1:在将器件插入 tusb8020的下行时、无法使用 USB 2.0枚举器件"。
提前感谢您。