This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:我可以绕过从侧 P82B96缓冲区并连接到 I2C 从器件吗?

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413254/p82b96-can-i-bypass-the-slave-side-p82b96-buffer-and-connect-to-i2c-slave-device

部件号:P82B96

工具与软件:

我有以下问题:

1.缓冲总线是否遵循 I2C 电气信号和特性规范?  

2. TX 和 TY 引脚的 VOL (低电平输出电压)是多少?  

2.绕过从端 P82B96缓冲器并将其连接到从设备是否可以接受? 请参阅下图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan、

    1.是的。

    2.0.4V、与数据表中的7.3相似。

    3.是的,这与图8类似,谢谢。

    此致、

    Michael。