This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206B:SN65MLVD206D

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412277/sn65mlvd206b-sn65mlvd206d

器件型号:SN65MLVD206B

工具与软件:

大家好、我要下载 SN65MLVD206D 的 IBIS 模型进行仿真、请向我发送链接、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jikun:

    我没有看到链接到 SN65MLVD206D 页面的 IBIS 模型。 我 在这里找到了这个 E2E 链接、它似乎具有 IBIS 模型。 除此处现有的 IBIS 模型之外、我们不再提供其他支持。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Amy、

    非常感谢、我已根据您提供的链接下载了 IBIS 模型文件。

    此致、Jikun