This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:BC1.2测试

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392, BQ25629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409850/bq24392-bc1-2-test

器件型号:BQ24392
主题中讨论的其他器件: BQ25629

工具与软件:

嗨、团队:

您是否有任何方法可以通过 BQ24392的 BC1.2 USB 合规性测试?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742181/bq24392-fail-the-bc1-2-test/2741153?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ24392%2520%2520compliance#2741153

此致、

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好:

       BQ24392无法完全通过 BC 1.2 合规性测试   

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    没有办法解决这一问题?

    还有其他替代器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好:

     这是 我们从其他组继承的旧器件。 我们仅支持该设备原样。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我想知道一些 BQ 充电器(如 BQ25629)集成了 BC1.2检测、可以连接 D+/-。

    那些器件可以通过 BC1.2合规性测试?

    此致、

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好:

      您能否提交  BQ25629的另一个 TT ? 它属于 BMS-BCP 组。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我认为 BQ24392属于 BCP。 了解了 HSSC 器件。  

    此致、

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 BQ24392 属于 HSSC。

    好的

    Brian