This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5013:TCA5013供货情况

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411963/tca5013-tca5013-availability

器件型号:TCA5013

工具与软件:

TCA5013是在10年前(2014年)推出的、从现在开始至今是否仍可供使用长达7年? 所有作为 NXP TDA8026的 EOL 计划均已标记为 EOL、最后订单日期为2024年10月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡您好:

       您的客户有哪些业务案例? 通常、TI 即使 在 NRND 之后也会为现有客户提供产品。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我们正在开发 EMV 读取器、并且需要支持多达8个 SAM。 目前、我们正在我们的电流 EMV 读取器上使用 TDA8026。 由于 NXP TDA8026的最后发货日期是2024年10月、我们需要将 TCA5013用于我们目前正在开发的新型 EMV 读取器。 新读者的大规模生产目标日期将于2025年第一季度结束。 我们需要从产品大规模生产之日起提供10年的元件支持。 对于我们来说、使用从2025年起至少7年仍在生产的器件非常重要。

    此致、

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡您好:

    除非制造或供应出现不可预见的中断、或者在很长一段时间(通常5-7年)内没有需求或订单、否则我们不会停产器件。 我们不会因为方便而停产。

    好的

    Brian