This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:TCAN1043-Q1是否会支持 ISO11898-1?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412714/tcan1043-q1-will-tcan1043-q1-support-iso11898-1

器件型号:TCAN1043-Q1

工具与软件:

专家、您好!

我想问一下 TCAN1043-Q1是否会支持 ISO11898-1?

此致、

文廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文亭市

    ISO11898-1是 CAN 协议定义、TCAN1043-Q1是物理层收发器、将支持从控制器到 CAN 总线通信的 CAN 协议。

    此致、

    Eric Hackett