This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:时序要求

Guru**** 2504625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412376/dp83825i-timing-requirement

器件型号:DP83825I

工具与软件:

下面的这个中包含时序要求(T1、T2)。

我们注意到,我们 的作品没有满足这些时间要求。  

如果斜坡持续时间不满足0.5ms 的最短时间要求、会出现什么问题?

・我们的 T1、T2大约为0.25ms。

・VDDA3V3和 VDDIO 是 相同的电源。

1 μ s 在・无效后、使用 HW RESET_N。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有超出这些范围的情况的相关信息、因为我们已根据特定参数对器件进行了表征。 与数据表的任何偏差都会让客户承担验证责任。 在进行的验证报告中、是否发现了任何问题?

    此致、

    Gerome.