This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS320PR1601:TI PCIe 转接驱动器是否需要 PCIe 基准时钟才能运行?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412855/faq-ds320pr1601-do-ti-pcie-redrivers-require-a-pcie-reference-clock-for-operation

器件型号:DS320PR1601

工具与软件:

TI PCIe 转接驱动器是否需要 PCIe 参考时钟(REFCLK)才能运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、TI 的 PCIe 转接驱动器不需要100MHz PCIe 参考时钟(REFCLK)即可运行。

    这可以实现更灵活的 REFCLK 布线注意事项和拓扑、例如单独的参考时钟拓扑。