This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:原理图检查

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892, TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406842/tps552892-schematic-check

器件型号:TPS552892
主题中讨论的其他器件: TPS552872

工具与软件:

你(们)好  

您可以帮助检查以下 TPS552892原理图和任何需要的调整吗  

正常=12V 或24V、对于电池电压骤降测试、电压从9V 降至3.2V

e2e.ti.com/.../tps552892.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    感谢您联系我们。 我可以知道这里的应用是什么吗? 输出为3.3V/1.2A、对吧?

    建议更改为 TPS552872。 它与具有4A 电感器电流限制的 TPS552892引脚对引脚兼容。 那么客户可以选择4A Isat 电感器。

    将 C32的额定电压更改为16V。 建议在此处添加一个0.1uF 电容器。

    3.为了获得内部回路的稳定性、将 L2更改为4.7uH

    建议在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器。 330pF+2.2 Ω(1206)。

    建议在输出端添加一个10uF 的电容器。 您能否提供 C40和 C41的器件型号来进行环路计算? 我认为 、无需在输出侧添加如此大的560uF 电容器。 68uF 就足够了。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muln

    在-30摄氏度下测试时、TPS552892遇到问题。当 VIN 9V 降至3.2V 时、3.3V 输出电压只能支持约160ms。 如果超过该值、则会断电。 影响如何? 是否有改进的办法? 在正常温度下不会出现 PS:(当 VIN 9V 在正常温度下降至3.2V 时、Vout 3.3V 可继续运行)

    160ms 过去

    170ms 失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    现在输出电流是多少? 您是否 还能提供 SW1、SW2电感器电流波形?

    此致、

    Mulin