This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:输入电容 OSC1终端器(外部 OSC)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413410/tcan4551-q1-input-capacitance-osc1-terminator-external-osc

器件型号:TCAN4551-Q1

工具与软件:

您好-

我们使用带有外部振荡器的 TCAN4551-Q1。  我们的设计中有两个 TCAN4551、想知道我们是否可以使用相同的振荡器来驱动两个 IC 上的 OSC1时钟输入。  CMOS 振荡器提供的最大负载电容为15pF。  您是否具有 OSC1端子输入电容规格?

谢谢你

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    很遗憾、我没有特性数据来支持此参数的完整规格额定值。  但我在编写 TCAN455x 时钟优化和设计指南应用手册(链接)时对其进行了测量、因此我得到了标称值。

    OSC1和 OSC2引脚的引脚电容约为9至10pF。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你