This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE4410:S 参数

Guru**** 2929660 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410, SN75LVPE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410248/sn75lvpe4410-s-parameters

器件型号:SN75LVPE4410
主题中讨论的其他器件:DS160PR410

工具与软件:

团队成员、您好!

我们是否可以为此器件共享 S 参数?

谢谢!

Austin Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    您是指器件封装的 S 参数模型中的 S 参数、还是指表示整个器件行为的 S 参数?

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S 参数表示器件行为。 具体说明了不同的 EQ 升压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    我懂了。 我正在进行确认、但上次检查时、我们唯一用于仿真 SN75LVPE4410的选项是与之密切相关的 DS160PR410的 IBIS-AMI 模型。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我们是否有关于如何使用 IBIS-AMI 模型在 PCIe 通道中模拟此器件性能的指南?

    谢谢!

    Austin Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    是的、DS160PR410的 IBIS-AMI 模型随附用户指南和一个示例测试台。

    我已经确认 SN75LVPE4410 S 参数不可用。 DS160PR410 IBIS-AMI 模型和文档可在以下安全资源链接中找到、也可在 TI.com 上的 DS160PR410产品页面上找到: https://www.ti.com/drr/opn/DS160PR410-DESIGN

    此致!

    Evan Su