This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:DP83TC812S-Q1:DP83TC812S-Q1是否支持 TRD_P/N 短路保护(连接器总线对电池16V 短路)?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410425/dp83tc812s-q1-dp83tc812s-q1-does-dp83tc812s-q1-support-trd_p-n-short-circuit-protection-connector-bus-wires-short-to-battery-16v

器件型号:DP83TC812S-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 朋友

我一个月前提交了一个案例、TI 专家告诉我、 即使电池连接器处发生短路、PHY 也无法直接承受16V 电压。

案例地址:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395076/dp83tc812s-q1-does-dp83tc812s-q1-support-trd_p-n-short-circuit-protection-short-to-battery-16v?keyMatch=Does%20DP83TC812S-Q1%20support%20TRD%20P/N&tisearch=universal_search

但现在、客户不同意这一点、因为他们认为 PHY 应该 遵循 .

在该测试规范5.1.4.1.2 OABR_CABLE_02:近端和远端短路的电缆诊断中、PHY 应检测两个导体与电源线(VBAT)、远端和近端的短路

您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我与我的团队核实这一点、并在一周结束前与您联系。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83TC812不支持短接至16V VBAT。 直流阻断电容器将阻断直流分量。 但是、必须确保缓慢上升时间、以防止 TRD_P 和 TRD_M 引脚上的电压超过4V 的绝对最大额定值。

    谢谢!

    David