This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:晶体

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC814S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412177/dp83tc814s-q1-crystal

器件型号:DP83TC814S-Q1

工具与软件:

嗨团队、

对于 DP83TC814S-Q1、 如果客户使用 RMII 从模式、则在使用外部有源晶体为 PHY 计时时、应如何连接 MCU 侧?  

2.我可以问一下为什么在下图中有一个25 MHz 的时钟源吗?

提前感谢。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    当25MHz 晶振被用于 PHY 时、应该选择 RMII 主模式。 您指出的图像有一个拼写错误。 这已在 DP83TC812数据表中纠正、并将在下一次修订时延续到 DP83TC814数据表更新。 请参阅 DP83TC812数据表的 图9-2。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的评论!

    添加问题:

    我是否知道 PHY 和 MCU 是否需要共享一个50MHz 的有源晶体? 客户计划使用外部晶体为 PHY 和 MCU 提供时钟源。  

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    有关 RMII 实现、请参阅数据表的第8.4.6.2节。 50MHz 振荡器可在 PHY 和 MCU 之间共享。 无法使用50MHz 晶体。

    在 RMII 主模式下、PHY 使用25MHz 晶体、并可为 MCU 提供50MHz 时钟

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很好理解、感谢您的评论。

    您能就另一个问题提供一些建议吗? DP83TC814S-Q1时钟缓冲器的具体参数要求是什么? 您是否有推荐的 GPN?  

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    数据表第7节给出了 PHY 输入时钟规格。

      

    您可以联系时钟和计时团队、获取有关选择符合这些规格的时钟缓冲器的帮助。

    谢谢!

    David