This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:关于 DS125DF111的问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411433/ds125df111-question-about-ds125df111

器件型号:DS125DF111

工具与软件:

您好:

详细信息。 客户现在制作了一个测试板、并尽力对其进行调试。 结果是10GE 的灵敏度略有提高、但 XGPON 的灵敏度实际上已经下降。 随附了相关结果和配置。

您能提供一些好的建议、以便获得更优化的结果吗? 客户希望10GE 信号有更多的改善、并且 XGPON 信号至少没有恶化。

上次来文如下:

DS125DF111:关于 DS125DF111的问题-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

   e2e.ti.com/.../10ge-rx_5F00_dfe.cfg  e2e.ti.com/.../10gpon-rx_5F00_dfe.cfg  

   e2e.ti.com/.../Test-Result.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请允许我在本周结束前查看并与您联系。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的耐心。 我对这里的一些东西感到困惑。 您能帮我澄清一下吗?

    1. 您能否分享有关所执行测试的更多详细信息? 它们所测量的最大插入损耗是否允许链路在包含和不包含重定时器的情况下仍然存在?
    2. 它们是否将重定时器与 XGPON 突发模式配合使用?
    3. 10 GE 配置文件显示默认设置。 是这样吗?
    4. 10G PON 配置文件显示调整模式0 (无调整)以及手动 DFE 和 CTLE 值。 但是、手动 DFE 和 CTLE 编程的覆盖位未启用、这意味着未正确设置这些位。 我可以帮助提供正确的寄存器设置、但我希望首先更好地理解。
    5. 为什么 客户希望为 XGPON 操作使用手动 CTLE 和 DFE 值?
    6. 两个配置文件均指示不存在信号。 客户是否可以在重定时器运行时重新捕获寄存器转储、以便我可以检查各种状态寄存器?

    此致!

    卢卡斯