This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:OOK Carrier

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THVD8010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412994/thvd8000-ook-carrier

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件: THVD8010

工具与软件:

你(们)好

使用 THVD8000实现交流线路 PLC 通信

问题:使用 AC 线通信时、噪音被识别为载波、UART 位被中断(见下面的白框)

2.联系方式:

  A.调制正常时、有多少载波被识别为信号?

  B.听起来不错、承运人识别方法?

    i.是否只能在电压电平上识别? (例如、高于200mV 时、它被识别为载波。)

    二、您是否认为 SNR 高于特定水平?
3.请求

   答:是否有办法改善电源噪声和开关噪声引起的误识别?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

     

    您能分享一下您系统的原理图吗?  另外、请分享总线长度、调制频率、交流电压电平和 UART 数据速率。  

      

    -由于高容差(约+/-25 %),带通滤波器没有足够的选择性。 这使得 THVD8000对噪声相对敏感。

    - THVD8000查看载波识别的幅度差异。

    - SNR 是接收器阈值,如下图所示:

     

    如果您的数据速率足够慢、THVD8010 (30kbps)可能是一个更好的选择、因为其具有更宽的信号迟滞、可以防止更多的噪声干扰。

      

    此致!

    Ethan