This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS34LV86T:热性能数据

Guru**** 2928920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405169/ds34lv86t-thermal-data

器件型号:DS34LV86T

工具与软件:

尊敬的团队:

      低电压电源 最大结温 参数 结至外壳、环境、电路板电阻 范围。 提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要提交申请才能获得此信息、因此提前感谢您的耐心等待。 可能需要大约2周或更长的时间。

    有关最高结温、请参阅以下文章: (+) SN65LVDS31:查找最高结温

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。  以下是热性能详细信息:  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 76.7.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 34.0
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 35.3.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 3.7.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 35.0
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    谢谢您、Amy