Other Parts Discussed in Thread: THVD8000
工具与软件:
您好!
是否可能在 THVD8000的同一 PODL 总线上使用多个直流电源?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mohamed:
您是否有电力线系统的相关方框图? 我希望确保我正确理解系统。
您的电力线将消耗的最大电压和电流是多少? 我们需要验证 THVD8000是否可以通过系统的峰值负载驱动。
我也不熟悉 PODL、总线上是否有任何器件通过交流/调制信号进行通信?
从 THVD8000的角度来看、电源将位于电感器后面、因此 THVD8000的通信应从电源侧衰减。 THVD8000还将放置在电容器后面、这会阻止 THVD8000检测到直流电源。
-鲍比
Bobby、您好!
感谢您的及时响应。
下面是在同一 PODL 总线上使用多个电源的建议方框图。
https://ibb.co/7y0bPJQ
所有节点都需要12V 电压才能工作、并且可承受高达16V 的电压。 概念是、如果一个电源不足以满足所有节点的功率需求、次级电源将提供所需的额外电源。
您认为这种方法是可行的吗?
BR
尊敬的 Mohamad:
您提供的网站(上传了方框图)似乎被 TI 网络阻止。 您是否能够将图片/文件直接上传到 TI 主题帖? 您可以通过单击响应框上的"插入"选项卡、然后单击图像/视频/文件来执行此操作。 如果这不起作用,你可以通过电子邮件发送给我(让我们先尝试论坛)。
所有节点运行均需要12V 电压、可承受高达16V 的电压。 其理念是如果一个电源不足以满足所有节点的功率需求、则次级电源将提供所需的额外功率。[/QUOT]从这种描述来看、它听起来确实是可能的。 THVD8000可以支持16V 直流电、但我们可能需要验证总线上驱动的最大电流。 THVD8000的经验法则是、它的输出阻抗约为25欧姆。 如果您有一个16V 源提供500mA 峰值电流、则输出阻抗为32欧姆、THVD8000 25欧姆的输出驱动应该能够克服该阻抗。 如果电流为2A、则阻抗为8欧姆(=16V/2A)、这意味着 THVD8000不足以通过该电阻进行驱动、因此我们需要使用额外的线路驱动器。 那么、您是否知道被拉取的最大峰值电流是多少?
另一个问题是,如果有其他设备在这个总线上试图通信,我做了谷歌 PODL,它似乎是用于其他通信协议。 我们不希望在 THVD8000的相同带宽内发生可能干扰 THVD8000的其他交流通信。
-鲍比