This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:端接、断电、静音输出、高阻态

Guru**** 2381260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, TDP2004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410858/ds280mb810-termination-power-down-mute-output-hi-z

器件型号:DS280MB810
Thread 中讨论的其他器件: TDP2004

工具与软件:

您好!  

您能否澄清 一下有关 DS280MB810的几点:

1.终止。

这里提到 DS280MB810具有输入100 Ω 端接电阻、但我无法找到端接电阻的确切连接方式。 如果它连接到某个 Vbais 源、Vbais 的电平是多少?

2.断电  

我可以看到"通过 Reg_0x06[3]和 Reg_0x04[3]手动关闭驱动器和均衡器电源 。" 并且 Reg_0x06[3]有两个选项:"power down the driver"(将驱动器断电)、"driver power/off is control by signal detect"(驱动器上电/断电由信号检测控制)。 对我来说、似乎有一个功能可以强制 某个通道进入关闭阶段、但是  

2.1我是否可以 在不通过信号检测进行控制的情况下强制该通道进入"打开"阶段?  

2.2断电通道的输入阻抗是多少? (是否能够强制输入到高阻态级?)

3.  静音输出

可以手动使驱动器输出静音。

3.1  多路复用器 输出的输入阻抗是多少? (是否能够强制 输出进入高阻态级?)

关于第2点和第3点、我想了解是否能够 以某种方式获得/管理输入/输出的高阻态。 我可以这么做吗?

谢谢你

BR
Nikita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    如前所述、对于此应用、请考虑使用 TDP2004。 查看此数据表后、如果还有其他问题、请告知我们。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:  

    是的、我知道 TDP2004/TDP2044xxx 的情况、我有 EVB、它看起来不错、但是我仍然需要 DS280MB 等器件(不仅包括 DP)的任务。 我目前正在尝试查看是否可以在这些任务中使用单个 DS280MB、或者是否必须使用其他 DP 转接驱动器。 因此、问题的答案仍然是相关的、并且会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    1. 关于 Rx 端接结构、Rx 管脚是否连接到一些 Vbias 源还没有马上解答。 您是否要检查 Vbias 电压是否与发送器的共模电压相冲突? DS280MB810 的接收器中集成了交流耦合功能、可阻止任何直流电压到达器件。

    2.是的、可以通过强制将信号检测结果设置为1来强制启用通道。 这可以通过写入通道寄存器0x05[7]=1来实现。

    关于通道断电或输出静音时的输入阻抗、我没有立即得到答案。 请允许我内部检查并回复您。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卢卡斯! 我得到了、并将等待您的更新、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    接收器输入 端接至弱偏置电压。 由于接收器引脚在内部进行了交流耦合、因此该偏置电压被阻断、不会到达器件外部。 这是显示端接结构的简化图。

    当通道断电或输出静音时、输入阻抗保持100欧姆的差分阻抗。

    我知道您正在评估 DS280MB810是否可用于 DP 应用。 您是否还有其他任何考虑将 DS280MB810与搭配使用的用例?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:  

    感谢您的答复、现在很清楚。  

    >>  您还考虑将 DS280MB810与搭配使用吗?
    某些高达10/20GHz 的 USB-C 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否明确有关输入/输出回波损耗的输入点:

    遗憾的是、我不清楚:
    -我应该使用什么数据来估算 10GHz 时的 RL? 我想它应该介于-12和-8之间,但是... 多少钱?
    -我应该如何理解提供的数据,如"典型的不超过..."? 10GHz 时这意味着-8dB 是最坏的情况吗?  如果不能、那么10GHz 的最坏情况是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    请注意、我们拥有品类丰富的转接驱动器和多路复用器产品系列、与 DS280MB810相比、它们更适合 USB-C。

    https://www.ti.com/interface/usb/redrivers-multiplexers/overview.html

    请允许我在内部调查回波损耗值并回复给您。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    我与我们的验证团队讨论了回波损耗、发现10GHz 时的回波损耗~-8dB。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:  

    感谢您确认该值。 我来询问值的类型是什么。 典型 RL、或最大 RL。
    如果-8dB 是典型值、如何估算最大 RL?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    这是最大 RL 规格。

    此致!

    卢卡斯