This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:电缆长度与数据速率

Guru**** 2767885 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424, SN65HVD22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413294/thvd1424-cable-length-vs-data-rate

器件型号:THVD1424
主题中讨论的其他器件: SN65HVD22

工具与软件:

大家好、团队成员:

我有一个关于 SLLA628的问题。
https://www.ti.com/lit/an/slla628/slla628.pdf

需要在速度与总线最大长度之间进行权衡。
如果5%的抖动是可以接受的、那么该器件支持以下规格的理解是否正确?

在20Mbps 时、最大电缆长度为200英尺(60m)。
在500kbps 时、最大电缆长度为2000ft (600m)。
300kbps 时、最大电缆长度为4000英尺(1200m)


第2.2.3节指出:"网络拓扑问题使权衡变得更加复杂"。
此产品支持256个节点。
是否在256个节点满足上述数据速率与电缆长度的三种规格?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型的 RS -485总线支持这些规格(无论您使用何种收发器)。

    这些值是针对最大负载(即256个节点)指定的。 但关于网络拓扑的备注并没有涉及节点数、也就是说如果存在残桩、那么抖动会变得更糟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="50131313" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413294/thvd1424-cable-length-vs-data-rate ]]在20Mbps 时、最大电缆长度为200英尺(60m)。
    在500kbps 时、最大电缆长度为2000ft (600m)。
    300kbps 时的最大电缆长度为4000ft (1200m)

    这张图上的缩放比例是实际的对数比例、因此我想您突出显示的一些值略有偏离。 (您的工程图假设是线性的)

    300kbps 为4000英尺(1.2km)

    500kbps 是~2500ft (760km)

    20Mbps 约为200英尺(60公里)

    [报价用户 id="50131313" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413294/thvd1424-cable-length-vs-data-rate "]

    第2.2.3节指出:"网络拓扑问题使权衡变得更加复杂"。
    此产品支持256个节点。
    是否在256个节点满足上述数据速率与电缆长度的三种规格?

    [报价]

    我相信此图表源自 RS422标准(并非100%确定)、但我假设此图表使用的假设是总线已端接、并且总线上没有额外的节点。 如果存在额外的负载和残桩、或者设计不当、可能会缩短距离。 如果您使用没有阻抗受控导线的电缆、则该距离将不可能实现。 或者、如果总线上有一组并行线/残桩、这会缩短距离(就像使用星型网络或环形网络时一样)。 随着速度增加而达到此距离的理想方法是使用菊花链和带阻抗受控电缆的正确端接线路。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby-San、

    感谢您的答复。

    这个概念不仅适用于 THVD1424、也适用于其他 TI RS -485收发器?
    客户正在考虑将 SN65HVD22替换为 THVD1424、并且想知道它是否涵盖 SN65HVD22的规格(电缆长度、数据速率和节点)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、是这样。 我们不断提到的图形基本上是关于 RS422/485能够支持的距离和速度的概念。 因此它也会适用于其他 RS485收发器。 SN65HVD22在其接收器输入端没有任何特殊之处、如 HVD23和 HVD24 (均衡器电路)、因此其距离/速度应与 THVD1424相当。 从数据表的角度来看、THVD1424在输出上似乎具有更高的 VoD 和更快的上升/下降时间、因此它在驱动电缆方面应该表现得相似或更好。  

    -鲍比