This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867最大 RGMII 1000M 延迟

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407299/dp83867ir-max-rgmii-1000m-latencies-for-dp83867

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

您好!

在 DP83867IR/CR 的数据表中、RGMII (1000M)的延迟为标称值:TX 为88ns、RX 为288ns。

最大保证值是多少?

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我将与团队进行核实、并在下周为您提供回复。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在内部与设计团队进行核实。 我觉得标称值是延迟实际上是 DP83867的最大延迟。 我们之所以将其放置为标称延迟、是因为样本大小很小。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    数据表日期为2015年2月。 您能否提出一个可保证最大延迟的较新基准?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希尔曼今天太棒了,明天还会再来的。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    很抱歉耽误你的时间。 我在内部与团队确认数据。

    显然、数据表中的信息就是 DP83867的信息。

    ——

    此致、

    Hillman Lin