This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400:TIC12400用作高侧和低侧输入感测

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413632/tic12400-tic12400-as-high-side-and-low-side-input-sense

器件型号:TIC12400

工具与软件:

当我们在设计中使用此部件并在 ADC 模式下驱动 I/0时、  

因此、请确认我们是否可以为 ADC 设置开路值。

到目前为止、在开路中它显示的最大值为1023、I/0为开路。

因此、很难识别电路是否为闭合或开路。  

请建议可以在 IC 中配置 ADC 开路值。

此致

Satish Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Satish、

    由于 VS 电源引脚和 INx 引脚之间的 MUX 电路中存在漏电流、INx 引脚开路将始终显示为高电平。  

    需要少量电流来激活 MUX 中的 FET 栅极并将 INx 引脚连接到 ADC 或比较器以进行测量。  此电流从 VS 电源引脚流向 INx 引脚、通常在此处被外部开关或滤波电容器吸收。

    在0mA 条件下、数据表中指定了这一点、在该条件下、拉电流和灌电流电路被禁用、否则会屏蔽或吸收该泄漏电流。  

    无法配置开路值。  当 INx 引脚断开时、没有该漏电流流动的路径、ADC 将读取到高电平值。  但是、应位于 INx 引脚上的 ESD 滤波电容器也将充当去耦电容器并吸收此漏电流。  因此、建议在每个 INx 引脚上使用15nF 或更大的电容器。

    此致、

    Jonathan