This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S009:TPD8S009DSMR

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413727/tpd8s009-tpd8s009dsmr

器件型号:TPD8S009

工具与软件:

尊敬的先生/女士

请提供等级详细信息(汽车/工业/商业), EOL ,时基故障率与 CL=95%,温度=55摄氏度以上提到的部件号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyad:

    请参阅我们的 FIT 率计算器您可以在哪里 使用降额工具来查找您要查找的信息。

    此器件适用于工业和商业用途。

    根据我的记录、此设备不会面临 EOL 风险。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致

    Josh Prushing