This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:热性能信息-结温

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409874/tpd12s016-thermal-information---junction-temperature

器件型号:TPD12S016
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

您好、专家  

我只能在 数据表中看到自然通风条件下的工作温度。
您会分享最小值和最大值吗  
结温 TJ  抖动特性?

M 附加说明(MPN)

自然通风条件下的工作温度范围

RθJC (顶部)( °μ A C/W)

结至外壳(顶部)热阻

结温 TJ

最小

结温 TJ

最大值

TPD12S016PWR (HDMI 配套芯片)

-40~85°C

 26.5.

 ??

??  

2.

HDMI 输出视频以某种方式移动、如下图所示。  
我们正在调试可能出现这种症状的地方、但在此之前、我想知道 HDMI  TPD12S016PWR 是否可以使视频输出向下移动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaechon、您好!

    我觉得这不像是信号完整性问题、这是 TPD12S016 对 HDMI 信号产生影响的唯一因素。  您将根本无法获得信号、或者信号偶尔会丢失、因此我认为这可能是视频定标器(需要将数字数据上移)的问题。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能告诉我结温的问题 BTW 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaecheon

    这是来自数据表的温度数据。

    这些是最大值、但我们没有这些器件的最小值可用。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、那么我只需要知道数据表中似乎没有提到的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaecheon

    我理解。  我提供的数据表数字是最大值。

    此致、


    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="320961" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409874/tpd12s016-thermal-information---junction-temperature/5401574 #5401574"]

    这是来自数据表的温度数据。

    [报价]

    您提供的采集图像仅显示 C/W 因子。 很遗憾、我没有看到器件的最高结温。  
    您能告诉我器件的最高结温吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaecheon

    这里是一份应用手册、介绍了如何利用提供的数字对系统温度进行建模。

    https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘


    大多数 TI 器件在其数据表中提供了工作结温范围、如下例所示。  


    TDA4VM 系列



    我很好奇为什么 TPD12S016PWR 数据表中披露了结因数值、但结温范围没有。  如果您对此有任何了解、能否更详细地解释一下?

    BTW、TPD12S016PWR 数据表显示热关断温度为140°C。 我不知道器件如何检测140°C、在哪里检测、但 我可以认为器件在达到140°C 之前没有问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaecheon:

    Chuck 是本周剩下的时间、因此我将尽最大努力帮助您解决问题。

    如上文所述的 TSHUT 特性通常由片上热敏二极管触发、该热敏二极管 的特征是将 V_f 与温度相关联。  如果器件内有显著的功率损耗、我们可以假设 Tj 将大于外壳温度、因此您会在外壳温度达到140C 之前看到热关断。  然后、当管芯温度降低12C 时、该器件将恢复正常行为。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaecheon

    器件有一个内部温度传感器、如果 IC 温度达到140C、该传感器将禁用器件、因此外壳温度会更高。  这是针对热失控的最终保护。

    此致、

    卡盘