This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:4通道 LVDS 缓冲器/中继器

Guru**** 2852930 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413678/ds15br400-4-channel-lvds-buffer-repeater

器件型号:DS15BR400

工具与软件:

您好!  

我使用4通道 LVDS 缓冲器 IC DS15BR400、我仅使用2个通道。

未使用的通道应保持悬空或应端接至地?  

此致、

PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出应保持断开。

    未使用的输入必须具有有效电压(和有效的差分电压)。 这通常由电阻器完成;请参阅第8页上的"输入失效防护偏置"部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如下所示、应断开未使用的输入、以确保输出保持稳定状态。

    IN+= 3.3K 至 VDD

    IN-= 3.3K 至 GND

    这将确保输入端的偏移为50mV、足以阻止输出切换。

    谢谢

    David