工具与软件:
大家好、TI、我遇到了947至928通信问题。
我可以通过 i2c 从947到928屏幕进行交谈。
我可以在屏幕上连接远程设备没有问题(微控制器和触摸控制器)
我可以读取指示链路按预期处于单 TX 模式的本地寄存器(0x5A)、因此不会出现问题。
所有这一切都没有 OLDI 输入到947。
只要我打开视频(双 Oldi)到947。
对于和瞬间、我可以从0x5A 中看到链路就绪、TX 活动和 RX 锁定、端口0上仍然是单个 TX 以及 OLDI 标志良好。
然后、该寄存器的下一次读取显示链路未就绪、并返回到双 TX 模式、这是默认设置。
任何人对此都有任何想法-我显然是在做一些错误的事情。
提前感谢您提供任何建议
William