This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB1002A:[常见问题解答]连接到 SuperSpeed RX 的 USB 连接器的330nF 电容器的用途是什么?

Guru**** 2982890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413628/faq-tusb1002a-faq-purpose-of-the-330nf-capacitors-for-the-usb-connector-to-the-superspeed-rx-and-is-it-required

器件型号:TUSB1002A

工具与软件:

超高速 RX 上330nF 电容器的用途是什么?是否需要此电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的 USB.org ECN、该 ECN 位于 SuperSpeed RX 引脚的可选330nF 电容上。

    5684.USB 3.1 ECN Rx 交流耦合电容器 Option.pdf

    USB 连接器到 SuperSpeed RX 引脚有三种实现选项:

    1.将 RX 引脚直流耦合至 USB 连接器。 无330nF 电容器、无220kΩ 下拉电阻。

    2.330nF 电容器与220kΩ 电阻器下拉电阻器。 220kΩ 电阻器的作用是从 USB 连接器上移除 USB 设备后、在250ms 内使电容器放电。

    3. 220kΩ 电阻焊盘的残桩可能会导致阻抗不连续性、从而对性能产生负面影响。 假设外部元件的漏电流足以使电容器放电、则不带220kΩ 电阻器的330nF 电容器是有效选项。

    谢谢

    David