This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:1:2 DP 接口

Guru**** 2798985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410918/ts3dv642-1-2-dp-interface

器件型号:TS3DV642

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有如下所示的1:2 DP 多路复用器?  

或者、客户是否可以将 DP 信号拆分为2个信号、然后使用转接驱动器增强 DP 信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此设计所需的 DP 数据速率是多少?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户正在寻找我们的产品路线图中没有的 DP HUB、现在结束该 e2e 主题。

    谢谢

    David