This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:TS3USB221ERSER DC21+ Cooper 泄漏

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403665/ts3usb221-ts3usb221erser-dc21-cooper-leaking

器件型号:TS3USB221

工具与软件:

团队成员好

我们买了一批日期代码2130 2031部件#TS3USB221ERSER,它似乎存在库珀泄漏

请参阅缓存图以供参考。  TI 是否经常出现这类问题?  这对产品来说是可以的吗?谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图片似乎没有附到此 E2E 票证、您是否请再次附此票证?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    您能否帮助宣传本期的任何信息?非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果覆铜、则铅涂层会变薄。 器件是以这种方式收到的、还是进行了后期处理?

    接触铜的主要风险是它不会像预期的那样粘附在焊料上。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将继续并关闭该 e2e 主题、对于无活动、您可以通过回复该 e2e 主题来重新打开它。

    谢谢

    David