This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1004:USB 速度要求

Guru**** 2897170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1004, TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400810/tusb1004-usb-speed-require

器件型号:TUSB1004
主题中讨论的其他器件: TUSB1104

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想`d TUSB1004是否可以在两个通道中全速使用?   一个方向上的总速率为20Gbps。

期待您的回复。

BR

Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cayden

    否、在本例中、您需要使用 TUSB1104

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    但 TSUB1104是 USB3.2 Gen2、支持1种 Type-C (一次仅一组 SSTX SSRX 工作)。 您是否确定它也可以用于两个 USB3.2 Gen2 Type-A 场景、我不知道它是否能满足两个同时运行完整10G 的端口的需求。 数据表还指出、它支持20G 吞吐量(单向10G)。

    BR

    Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cayden,

    为了阐明、该配置是什么?  两个 Type-A 端口还是一个 Type-C 端口?  对于两个 Type-A 端口、TUSB1004在每个端口上支持10Gbps;对于 Type-C、TUSB1104在每个通道上支持10Gbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cayden

    这是客户想要的吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cayden

    我将继续并关闭该 e2e 主题、对于无活动、您可以通过回复该 e2e 主题来重新打开它。

    谢谢

    David