This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:噪声

Guru**** 2826655 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413803/tdp2004-noise

器件型号:TDP2004

工具与软件:

您好!  

我看不到 输出噪声(电压)的任何特性

您能否清楚地说明:

-典型噪声

-最大噪声

-取决于增益设置

-可能其他一些对设计有用的东西

谢谢!

BR
Nikita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们通过 TDP2004获得的关于信号额外噪声的数据:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但这不是答案。 它是抖动、好的、让我们把它称为时隙噪声。 我没有想到我的问题会像一个有关时间的问题、因此我添加了有关电压的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikita、

    我们未对 TDP2004添加的垂直(电压)噪声进行任何表征。