This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:HD-SDI 输出振幅和上升/下降时间

Guru**** 2818805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411557/lmh0303-hd-sdi-output-amplitude-and-rise-fall-time

器件型号:LMH0303

工具与软件:

您好!

我们在工程中使用 LMH0303实现 HD-SDI 输出、有2个这样的实例板载。

测量2个接口中的每一个接口、我们得到的结果在振幅、上升和下降时间方面超出规格。

通道0的振幅为615mV、上升/下降时间分别为450/452PS。

对于通道1、振幅为704mV、上升/下降时间分别为515/513 ps。

视频图像看起来不错、但它显然与上述值无关。

我们仔细检查了电路实现、发现它与 TI 指令相匹配(附上了原理图)。

所述问题似乎与 此论坛中讨论的问题非常相似、但我们找不到任何解决方案摘要:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/249891/lmh0303-sdi-driver-output-swing-rise-time-isues

我们能够调整幅度、更改 Rref 电阻、这样对于通道1、幅度为778mV、但上升/下降时间没有任何变化。

请告知解决此问题的可能步骤。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    我注意到在您的原理图中、您已将 SD/HD#引脚拉至高电平。  对于较慢的上升和下降时间或 ST 259合规性、SD/HD 设置为高电平。 为了加快上升和下降时间、或符合 ST 424和 ST 292标准、SD/HD 被设置为低电平。 如果 SD/HD 引脚保持低电平、也可使用 SMBus 控制 SD/HD。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢、会再来看看。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了上拉电阻外、我们还有一个 FPGA 将此信号驱动为低电平(我们已再次检查它是否为低电平)。

    遗憾的是、这不是根本原因。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    您能否删除 R2003并查看是否有改进? 引脚电压可能较低、但由于它也被拉高、因此无法保证运行。

    此外、您是否有 Vcc 的去耦电容器?

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、我们将删除 R2003并进行检查。

    我们确实有 VCC 去耦。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我们已经仔细检查过、当我们看到 SD/HD#输入为低电平时、没有上拉电阻(它已被移除)。

    2.此线程开始时所报告的幅值和上升/下降时间初始值是在包括   LMH0303电路板在内的系统的监视器输入端进行外部测量的、因此它们代表了影响整个路径中 HD-SDI 信号的所有元素(包括连接器和电缆)。

    3.为了隔离导致上升/下降时间违规的因素、我们测量了施加在 LMH0303 SDO 输出引脚(即原理图中的 R2009、L2000、C2016)上滤波电路输出端的信号(根据 TI 的建议)、切断其余元件来监测输入端(R2000断开连接)。

    附件是值和信号的快照、它显示 LMH0303信号输出和相关的滤波器电路违反了规格要求的 TR/Tf < 270 PS 的要求。 根据信号眼图、似乎存在过大的负载、在电路输出端意外出现、并且没有额外的连接器和电缆。

    您能提供建议吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    好的、感谢您提供有关本例的更多信息。 如前所述、超过400皮秒的上升和下降时间超出了 HD 的规格。 我注意到您的输入是720p59、输出是1080p30、该视频标准会在什么地方改变?

    阅读您的说明时、我的主要问题是:视频发生器输出端和 LMH0303输入之前的上升和下降时间是多少? 您是否注意到 LMH0303是改善还是降低上升和下降时间?

    另一件事是检查 LOS 指示灯。 它稳定吗?

    此致!

    Nick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的跟进。

    A)。 我们从"合成"图形(不来自输入)生成 HD-SDI 输出。

       我们使用了不同的模式、得到了相同的结果。

    B)。  您刚才提到的屏幕截图来自 Phabrix 设备、该设备生成和分析 SDI 信号、720分辨率与发生器相关、因此它与我们的问题无关。

    c.)我认为这也回答了您最后的问题/s (发生器 TR/Tf)、因此 LMH0303 TR/Tf 仅由驱动器决定。

    d.)通过 LOS、您是指故障(引脚13)?

    我有几个问题:

    i)查看我最新的共享结果、LMH0303驱动器和相关滤波电路的输出端的信号似乎没有提供预期的质量、而这是在切断实际负载元件(主要是布线、连接器等)后形成的。

    就快照中所示的信号特性而言、使用相同解决方案的体验意味着什么?

    II)差分 SDO、SDO#输出的用途是什么?  

    我们在 SDO#输出上保持了所需的平衡、但我担心它可能会在某种程度上影响 SDO 输出的质量、这一点我们讨论过吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    [报价 userid="56939" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411557/lmh0303-hd-sdi-output-amplitude-and-rise-fall-time/5412479 #5412479"]

    A)。 我们从"合成"图形(不来自输入)生成 HD-SDI 输出。

       我们使用了不同的模式、得到了相同的结果。

    [报价]

    您能给我更多关于这种合成图案的信息吗? 是 SMPTE、PRBS-10吗?

    d.) LOS 是指故障(引脚13)吗?

    是的、它是否曾降低过? 请在器件运行时尝试对其多次采样。

    对于同一解决方案、就快照中看到的信号特性而言、该解决方案的经验意味着什么?

    当 SD/HD#为低电平时、典型上升和下降时间处于90ps 至130ps 范围内。

    差分 SDO、SDO#输出的用途是什么?  [报价]

    根据原理图、正确端接 SDO#。 75欧姆接地。 此外、由于您看到上升时间/下降时间大于典型值300ps、问题更可能是由于输入信号不是 SMPTE 或 PRBS-10或 SD/HD#未正确配置。 您可以尝试使用 SMBus 写入将 SD/HD#引脚设置为低电平吗?  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    1.你能给我更多关于这种合成模式的信息吗? 是 SMPTE、PRBS-10吗?

    我们使用了以下一些模式- SMPTE (低分辨率- 720p)、Philips (1920x1080@30Hz)、请参阅附加的快照

    2. LOS/FAULT -我们将监视信号

    3. SD/HD#-不幸的是,我们 的设置中目前没有 SMBus 写入,但我们很确定它是"低",因为我们断开连接

    使用示波器测量上拉电阻...

    BTW、一个有关图案的词语--飞利浦使用的是一种质量良好的图案(1920x1080@30 Hz)、对于 SMPTE、我们找不到类似的品质  

    (如前所述,它不是由发电机在输入-这个应用没有 HD-SDI 输入,因此我们使用"合成"图案驱动到 HD-SDI 输出)。 您是否熟悉类似分辨率下的任何可下载 SMPTE 测试图形?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    我不熟悉任何可下载的 SMPTE 测试图形。  

    因此我们使用驱动 HD-SDI 输出的"合成"模式

    "你是什么意思?"驱动至 HD-SDI 输出是什么意思?

    此致!

    Nick