This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:具有 P/N DS90UB960-Q1的 LVDS 到 MIPI-CSI 2接口

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411214/ds90ub960-q1-lvds-to-mipi-csi-2-interface-with-p-n-ds90ub960-q1

器件型号:DS90UB960-Q1

工具与软件:

您好!  

我的 SoC 支持 MIPI CSI-2、我有 LVDS 摄像头。 能否使用 TI P/N #DS90UB960-Q1将 LVDS 摄像头连接到 SoC? 如果没有、您能否向 TI 推荐正确的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 DS90UB960不能直接连接到摄像头、但可作为将摄像头连接到 SoC 的解决方案的一部分。 若要使用 DS90UB960、 需要在摄像头和 DS90UB960解串器之间放置一个串行器(例如 DS90UB953)。 系统应如下所示:摄像头->串行器->解串器-> SoC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此串行器是否与 LVDS 摄像头输入兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS90UB953不支持 LVDS 输入。 不过、您可能会使用 DS90UB947 串行器并将其与 能够输出 CSI 数据的 DS90UB940解串器进行配对。