This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:我是否必须对 LMH0397进行编程

Guru**** 2929240 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414008/lmh0397-do-i-have-to-program-lmh0397

器件型号:LMH0397

工具与软件:

《LMH0397编程指南》(SNLU225)

我是否必须通过 SPI 对 LMH0397进行编程、或者是否可以根据引脚配置进行配置?

我想设计一个 SDI 1:2分离器。  此芯片是我的最佳解决方案还是推荐其他 SDI IC?

我的要求是一个3G-SDI 输入和两个3G-SDI 输出。  无需其他控制接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pang:

    是的、您可以在引脚模式下使用 LMH0397、无需对1:2 SDI 分离器进行编程。

    此致、Nasser