This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:连接到 Jetson

Guru**** 2582375 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414010/tusb9261-connecting-to-jetson

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

大家好!


我有一个关于 TUSB9261的问题。

我想将 SATA SSD 连接到 Jetson、并考虑使用 TUSB9261桥接 IC 来实现这一目的。

是否有任何连接 Jetson 和 TUSB9261的示例?
在建立连接时、我应该注意什么?
此外、是否有与连接相关的固件更新?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    就我们而言、我们还没有将 Jetson 与 TUSB9261一起使用的任何示例或用例。 TUSB9261符合 SATA 2.6规范、因此只要 Jetson 也符合该规范、我相信应该不会出现任何问题。

    我建议遵循 TUSB9261DEMO 的 EVM 设计、因为该 EVM 是 TUSB9261的一个很好的功能用例示例。 此外、Jetson 应该不需要专门进行固件更新。 我建议遵循 TI.com 上提供的固件、或查看源代码并根据需要进行修改。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan