This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS883仅由5V 电源供电时的电流消耗。

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS885, SN65HVS883, SN65HVS882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412835/sn65hvs883-current-draw-when-powered-from-5v-only

器件型号:SN65HVS883
主题中讨论的其他器件: SN65HVS882、SN65HVS885

工具与软件:

大家好!

我不需要24V 电压来为 SN65HVS883供电。  不过、文档"IIF-24V 输入串行器.pdf"表示我可以用5V 对芯片反向供电、并保持 Training_Digital 悬空。  

我假设内部稳压器是线性的、那么假设为芯片(8.7mA)供电的电流消耗也是运行 IC 所需的5V 电压、这是否安全? 如果不知道、您不知道电流是多少?

谢谢!

乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad:

    您能否分享您提到的文档? 我似乎无法在网上找到它。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad:  

    我已通过电子邮件收到文档。

    遗憾的是、数据表中没有关于对器件反向供电的信息。  

    我无法真正确认此设计将消耗的电流是多少。 提供的文档 根本没有提到 SN65HVS883。

    我建议改用 SN65HVS882、因为它是示例中的器件。  

    仍然不确定 电流消耗、因为  SN65HVS882s 数据表也没有提到反向供电。  

    我无法提供可靠的答案、这是需要测试的东西。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:   

    感谢您的答复。  我 在以前的产品中使用了 SN65HVS883、但在了解其他版本后、SN65HVS885 实际上完全符合我的需求。  它仅由5V 供电、24V 引脚现在为 NC。  因此、现在我知道由于数据表中显示6 -10mA、因此电流消耗将是多少。  所以、我认为答案就是 在新设计中切换到 SN65HVS885零件。  无论如何最好使用125°C。

    感谢您的帮助、

    乍得