This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC174:SN65LBC174收发器与 RS422断线

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SN65LBC174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410664/sn65lbc174-rs422-wire-break-with-the-sn65lbc174-transceiver

器件型号:SN65LBC174
主题中讨论的其他器件:AM6442

工具与软件:

AM6421:用于工业运动控制应用的 ARM64 MCU

使用 SN65LBC174收发器电路检测 RS422断线问题是否可行、 建议这样才能与 AM6442的 EQEPx_块对接   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS485/422收发器没有用于检测是否存在断线的电路。  我 不知道一种检测是否发生断线的方法。

    如果 RS422/485系统中的其中一根电线断开、总线可能会将总线视为 A/B 之间的短路、此时由于与端接电阻之间存在轻微的 RC 恒定差异、其中一个节点可能会导致另一个节点滞后。 如果接收器器件具有内部失效防护保护功能、则它可能至少能够避免对总线的任何干扰。 (如果具有失效防护功能、Routput 可能保持高电平。)

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    在您下面的答案中、我可以理解这个短语-"...由于端接电阻存在轻微的 RC 恒定差异、所以 A/B 之间的一个节点可能会滞后于另一个节点。" 如  https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/el500x/2211033099.html&id=中所述 

    '如果没有发生数据传输、端子的 SSI 输入为低电平。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Umesh、

    RS422驱动器将传输数据、但 RS422 (如果具有内部失效防护功能)可能无法在断线情况下看到数据。 实际上、通过 RS422进行的通信会被电缆断开所阻碍(就像电缆未连接时那样)。

    但这并不能保证。 在这种假设的情况下、如果电缆断开侧的 RC 常数很大(接收器看到的 VID 超过+/-200mV)、则通信可能无法稳定、可能会出现位错误。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    我想以一个方框图的形式分享一下我对使用 AM6442x 的 EQEPx 块实施 SSI 传感器的想法、如何与您分享图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      HW 应如何处理包络信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    我想在方框图中分享我对使用 AM6442x 的 EQEPx 模块实施 SSI 传感器的想法

    我对这种特定的应用不是很熟悉。 从方框图中可以看到、好像你圈出了 两个网、名为 INC_A 和 INC_B 通常、您会从电缆连接器经过端接电阻(对于 RS422、端接电阻通常为100欧姆、但取决于电缆的特性阻抗)、 然后端接电阻进入 RS422差分输入。  

    如何在硬件中处理包络信号?

    我认为没有一种简单的方法可以检测圈出的线上的断线问题。 如果有一个电路来检测差分输入是否在  几毫秒内出现+/-200mV 之间的输出差异、您有可能检测到一个断路? 但在未连接电缆时、您可能也会得到误报。 向这些线路添加任何类型的电路也可能干扰器件检测到的端接、并可能加载总线。  

    -鲍比