This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:均衡器对 CDR 的影响。

Guru**** 2844690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414388/lmh0397-effects-of-the-equalizer-on-the-cdr

器件型号:LMH0397

工具与软件:

嗨、团队:

我想知道 CDR。

1.更改 LMH0397的 CDR 寄存器以增加环路带宽、但性能无法提升。
2.向 LMH0397输入 HD 病态信号时、其最大支持距离仅为180m (5CFB 电缆)。
3.当 HD 病态信号在 CDR 被旁路的情况下输入到 LMH0397时、其输出连接至 LMH0397并由内置 CDR 进行时钟恢复时、信号的最大长度为250m。
使用内置 CDR 进行时钟恢复时、它可以处理最大250m 的长度(5CFB 电缆)。
(下一级中未使用 LMH0397的均衡器。)
根据上面的事实2和3、LMH0397中的内置 CDR 似乎会受到均衡器的影响。
如果是、是否有办法防止均衡器影响 CDR?
或者有没有其他方法可以改进 CDR 的特性呢?

如果您需要进行内部对话、请发送电子邮件或私人消息。

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    若要改善最大距离、可以通过端接未使用的输出来减少串扰、 在开放式装置环境中使用 EVM 时、关闭手机和 WiFi。 射频噪声干扰可能会减小整个电缆长度、并确保输出发生器已校准。

    B. R、

    Nick