主题中讨论的其他器件:SK-AM62
工具与软件:
应用场景:物联网设备
SoC 平台:此 SoC Linux 系统上使用 TI AM62x、DP 83867
我们的器件可通过100M 以太网电缆成功连接 PC 和市场上的其他网络交换机。 但是、对于客户提供的特殊网络交换机、我们无法在未完成自动协商的情况下连接它。 以太网电缆长度为10米、有2根双绞线。
我们无法获得这种特定网络交换机的详细材料、也无法在市场上购买。 以下是我们所了解的有关信息:
网络交换机设置为自动协商关闭和100MbaseT 全双工。 即使我将 PHY 配置为与具有 自动协商关闭和100MbaseT 全双工功能的网络交换机相同、也未建立链路。
我们在自动协商阶段测量波形、没有发现任何明显异常
转储 PHY 寄存器
寄存器0:0x1140
寄存器1:0x7949
寄存器2:0x2000
寄存器3:0xa231
寄存器4:0x05e1
寄存器5:0000
寄存器6:0x0064
寄存器7:0x2001
寄存器8:0000
寄存器9:0x0200
寄存器10:0000
寄存器11:0000
寄存器12:0000
寄存器13:0x401f
寄存器14:0x0c4c
寄存器15:0x3000
寄存器16:0x5048
寄存器17:0000
寄存器18:0000
寄存器19:0x0446
寄存器20:0x2bc7
寄存器21:0000
寄存器22:0000
寄存器23:0x0040
寄存器24:0x6150
寄存器25:0x4444
寄存器26:0x0002
寄存器27:0000
寄存器28:0000
寄存器29:0000
寄存器30:0x0202
寄存器31:0000
恢复方法:没有办法。
这是电缆未连接至设备时网络交换机的波形。 这是快速网络空闲

然后将电缆连接到我们的器件。 波形将出现在视频中显示的某个东西