This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:ETH PHY:AM6442x 评估板中的 DP83867IRRGZT 和 DP83869HMRGZT

Guru**** 2392595 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413807/dp83867ir-eth-phys-dp83867irrgzt-and-dp83869hmrgzt-in-am6442x-eval-board

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

为什么 AM6442x 评估板中使用了具有相同函数的两个部件?

MII 至 MDI 转换由 DP83867IRRGZT 在一个实例中完成、而在其他两个实例中由 DP83869HMRGZT 完成。

我们能否继续 仅将 DP83867IRRGZT 用于 CPSW 和 PRU-ISSG 网络接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    是的、如果您需要1000Base-T、并将 RGMII 或 SGMII 作为 MAC 接口、您可以继续使用 DP83867。

    如果要使用光纤(100Base-FX 和1000Base-X)、则需要 DP83869。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    对于 DP83869、它需要外部 SFP 模块。 或哪些其他附件 使其完成以实现网络。 假设电路中具有如所示的 RJ45端口

    谢谢!

    Umesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    只有光纤应用才需要外部 SFP 模块、因此不会使用 RJ-45。   更多信息、请参阅 www.ti.com/.../DP83869EVM。

    此致、

    Alvaro