This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:MDI 布线

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414558/dp83822i-mdi-traces

器件型号:DP83822I

工具与软件:

你(们)好

存在有关 Excel 检查清单(即 SNLR053.xlsb)的问题、尤其是关于 MDI 跟踪的问题。

下面提供了三种说明。

您能解释一下这三种描述之间的关系吗?
根据第15行、建议在 MDI 布线下方的层上使用连续的接地。 但是、根据第17行、建议使用所有层空隙。 他们应该如何理解连续接地和全层空隙的区别?

对于布局设计、客户需要正确理解这些描述。

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    这是一个很好的问题、我看到这可能会有点令人困惑。   有关更多信息、请参阅 snla387.pdf、尤其是 MDI 布线和磁隔离部分。 我相信这些部分都能 给出您想要的解释。

    此致、

    Alvaro