This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:LVDS drm_bridge_attach

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414243/sn65dsi84-lvds-drm_bridge_attach

器件型号:SN65DSI84

工具与软件:

您好!

我们将使用 imx8mq 定制 SoM 来增加对7英寸 LVDS Linux 6.1.22 BSP 的支持。

MIPI DSI 转双链路 LVDS 桥接器= SN65DSI84 IC。

驱动程序文件路径。

github.com/.../ti-sn65dsi83.c

启动电路板时、观察到以下错误打印。

"[DRM:drm_bridge_attach]* error*未能将网桥/ soc@0/bus@30800000/mipi-DSI@30a00000连接至编码器 None-34:-517"  

请告诉您的解决方案以解决上述问题。

	dsi_lvds_bridge: sn65dsi84@2c {
		compatible = "ti,sn65dsi84";
		reg = <0x2c>;
		vcc-supply = <&reg_1p8v>;
		enable-gpios = <&gpio3 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pinctrl_lvds_bridge>;
		status = "okay";
	
		 ports {
                        #address-cells = <1>;
                        #size-cells = <0>;

		port@0 {
		        reg = <0>;
			bridge_in: endpoint {
				remote-endpoint = <&dsi_out>;
				data-lanes = <1 2 3 4>;
				};
			};
			
		port@2 {
		        reg = <2>;
			bridge_out: endpoint {
				remote-endpoint = <&panel_in_lvds>;
			 };
		 };
	 };
   };

此致、

Esakkiammal M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Esakkiammal、

    遗憾的是、我们不支持软件。 这超出了我的专业知识范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LVDS 桥接器、我们使用 Linux 6.1.22 bsp"ti-sn65dsi83.c"驱动程序。

    您是否已验证此驱动程序文件? 一切是否按预期运行?

    请验证下面显示的驱动程序文件路径。 为 SN65DSI84 IC 提供一个实用的驱动程序文件。

    github.com/.../ti-sn65dsi83.c

    此致、

    Esakkiammal M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Esakkiammal、

    是的、这是我们现有的驱动程序文件。 这已用作多个应用的源驱动程序、并且功能正常。 但是、可能需要针对您的特定应用对其进行调整和调优。