This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:应如何处理 TCA9539-Q1的未使用引脚

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414502/tca9539-q1-how-should-we-deal-with-unused-pin-of-tca9539-q1

器件型号:TCA9539-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们应该如何处理 TCA9539-Q1的未使用引脚?  这些引脚的复位状态是怎样的? 我们能把它悬空吗?

BR

Gujunsong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以保持断开状态;未使用的输入不得悬空。 I/O 默认配置为输入、因此您应该将其重新配置、或者在有或没有电阻器的情况下将其连接到 GND 或 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junsong

    感谢您的提问。 如果您有任何其他问题、请随时提交新主题帖。

    此致、

    Tyler